This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:输出电容器与输出负载电容和放大器;环路稳定性

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPSM8287A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345509/tpsm82864a-output-capacitor-vs-output-load-capacitance-loop-stability

器件型号:TPSM82864A
主题中讨论的其他器件: TPSM8287A06

我对负载电容导致的 TPSM82864环路稳定性有疑问。  TPSM82864A/6A 数据表的第9.2.2.2节说明了有关输出电容器的以下信息。

电容值的范围为2 × 22 µF 至150 µF。 ×的× 电容器为具有 X5R 或更好电介质的2 μ F 22 µF 或1 μ F 47 µF。 过150 µF 的值会降低转换器的环路稳定性。

如果输出电容器是两个22µF、但电源轨通过330µF 为负载供电。  假设这一切都在具有电源平面和接地平面的3英寸 x 3英寸区域内。  这是否会导致控制环路稳定性出现问题、或者这更适合 TPSM82864旁边的输出电容器。  

我的理解是额外的电容会抑制环路响应。  这会减慢响应速度、但不会导致不稳定问题。

此尺寸中是否有其他任何器件对大电容负载具有更高的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您应该检查 EVM 上的稳定性、但从我的经验来看应该没问题。  有一个超出150uF 限制的稳定范围。

    它是单个330uF 陶瓷电容器、钽或电解电容器(具有 ESR)吗?  ESR 对稳定性有很大帮助。

    您还可以通过添加 Cff 来提高稳定性、如以下应用手册所示: https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf 

    什么情况需要在输入端具有如此大的电容?  您能否降低330uF?

    这是一个非常小的模块、但我们还有 TPSM8287A06、它支持更大的输出电容并具有遥感和 I2C 功能、使其更适合为处理器内核电压轨供电。

    谢谢。

    克里斯