Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25792、
您好!
我们正在开发 USB-C 充电解决方案。
原理图如下所示。
设置如下:
- 具有2S1P 锂离子电池的便携式设备
- 便携式设备仅受电方
- 便携式设备没有 USB 连接。
我正在测试硬件、遇到以下问题:
USB PD 在 PD 充电器上工作正常。 太好了!
USB BC1.2无法正常工作。
我希望 TPS25750能生成 D-/D+广播、但它根本不会生成广播。
D+/D-线保持平坦。
请注意、我没有连接 VIN_3V3线路、我始终在充电器连接时对 TPS25750进行软编程。
我还在 VIN_3V3连接的情况下尝试了、但行为是相同的。
软件使用 PORT_CONTROL 寄存器 ChargerAdvertiseEnable 在"DCP Auto 2 (1.2V、2.7V 和 DCP)"下对 TPS25750进行编程、并在"Detect BC 1.2和专有传统充电器"下对 ChargerDetectEnable 进行编程。
您能帮助我解决这个问题吗?
现在、我的便携式设备拉取了源端(充电器)可用的电流、完全忽略充电器 BC1.2功能、这是不正确的...
BQ25792可能正在调节电流以使电源不会过载...
我希望你能明白并解决我遇到的问题。。。
此致
P·霍格沃斯特
工程精神