This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电流限制与电阻选择不匹配

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345390/bq25616-current-limit-does-not-match-resistance-choices

器件型号:BQ25616

尊敬的 TI:

我使用 BQ25616已几次、我意识到我尚未对电流限制函数进行全面测试。 我希望您能帮助我解决我遇到的一些问题。

使用 EVM 时、我移除了 R13并将其短接、以便获得 EVM 的最大输出电流。 我尝试过调节 R22来调节输入电流。 以下是我找到的内容:

当我以3.9V 的电压为锂离子电池充电 时、在 EVM 模块和台式电源设置为5V 至 VAC 的情况下、电源消耗的电流为0.5A、这是通过电位器 R22不停地转动(我听到咔嗒声)、 当我将 R22一直转向左侧时、来自电源的电流降至0.46A、这是可以忽略不计的差异。 是否有什么原因导致出现此行为?

同样、我的 PCB 可以正常工作、但电流限制会产生相反的结果。 我为 R_LIM 和 R_CHG 分别输入1k Ω 和2.4k Ω 电阻器、我看到从源获取的电流更接近1A、电池的输出电流为130 mA、为3.9V。 我不知道为什么电流消耗超过电流限值 I_LIM、因为它应该是500 mA。

 

感谢您 提供有关所遇到问题的一些指导、

科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Khoi,

    请发送 BQ25616的原理图、以便我可以更好地为您提供帮助。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。 我刚才附上了充电系统的 Altium 原理图文件。 它包含 Analog Devices 的升压转换器 MAX18002。

    此致、

    科伊莱

    e2e.ti.com/.../0714.Charging_5F00_System.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    我认为您不应短接 ICHG 和 ILIM 电阻器以实现最大电流。 ILIM 引脚的可接受范围是500 mA 到3200 mA、这可能就是它停留在500 mA 周围的原因。 发生这种情况时、您能否探测 BAT 引脚? 我们需要确保您未处于 CV 或收尾模式。

    在您的原理图中、您有226欧姆 ICHG 电阻器(或3.0A ICHG)和160欧姆 ILIM 电阻器(或3.0A ILIM)。 请检查您的电阻器。 同样、请探测 BAT 引脚、以确保您未处于 CV 或收尾模式。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我想我应该更清楚一点。 下面是 EVM 模块上发生的情况:

    + I 移除并仅短接 R13、因此 ICHG 具有221欧姆电阻的 R11、这应使电流限制为3000 mA

    +我仍然保持 R21并且调整了 R22值、但 电流没有超过500 mA

    没有锂离子电池时、电压约为4.15V

    是否应该在使用或不使用锂离子电池的情况下探测 BAT 引脚?

    我查看了数据表、但找不到有关控制电压或锥度模式的关键字。

    在我的实际电路板上、R__ILIM 为1kOhm、R_CHG 为2.4kOhm、因此您查看的原理图文件并不相同、很抱歉那里的混淆。

    此外,充电器的输入是5V 和500 mA 限制(2.5W),而这个输出在300 mA 限制(1.2W)时约为4V ,你知道为什么是这样的情况吗? 考虑到数据表中的充电效率、这个值相当高。 我认为输出上的电流限制应该高于输入

    此致、

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    锂离子电池先以恒流(CC)充电、再以恒压(CV)充电、使电池电压达到实际容量。 充电时请探测 BAT 引脚、以验证器件是否处于 CV 模式、在该模式下、器件会调节电压但会降低充电电流、以使电池达到真正容量。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的答复。 仔细检查 ILIM 和 ICHARGE 的电阻器后、我能够正确调整电流限制。 谢谢四你的帮助,抱歉为错误的报警。

    Sincererly,

    科伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    很高兴它开始工作。 请单击"已解决"。

    此致、

    E·米伊