This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:并联输出电容器组合

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346260/lmz14203-parallel-output-capacitor-combinations

器件型号:LMZ14203

如何在 webench 仿真中组合陶瓷输出电容器和电解输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该模型、我们没有该功能。

    我建议做一个定制器件。 将容量指定为总电容、将 ESR 指定为电解电容器的 ESR。

    电解电容器的 ESR 如果较大、则会影响稳定性、因此宜查看。