This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798快速充电计时器问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345405/bq25798-bq25798-fast-charge-timmer-issue

器件型号:BQ25798

您好、TI 团队

        触发到快速充电计时器后、BQ25798是否会自动停止充电? 或者控制 BQ25798的 MCU 需要发送指令停止充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25798不需要使用 MCU 进行充电终止。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25798_2D00_REGISTER.txte2e.ti.com/.../BQ25798_2D00_LOG.log

    您好、TI 团队

       附件是 BQ25798的寄存器配置文件和 BQ25798日志数据。 充电超过15小时后、充电不会停止、快速充电计时器不会工作。 请帮助确认快速充电计时器为何不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以通过增加到320mA 的终端电流来运行测试、看看这是否解决了问题?

    我认为低终止电流可能是问题所在:

    此致、

    Christian。