This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:初始启动时反应存在问题。

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345761/bq27z561-r2-there-is-a-problem-with-the-reaction-at-initial-startup

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

似乎启动顺序或 RSOC 读取时序不正确、但我尚未找到解决方案。

示例)

GoldenImage 实施产品(3.2V 至4.2V)会随附大约

3.6V (3.55V 至3.65V)并打开电源。 (理想值:43%)

第一单元:72%
第二单元:27%
第三单元:53%
第四单元:48%
第5单元:46%


是否有任何方法可以减小这种变化?
这是为了在打开电源并由产品执行初始处理后写入 GoldenImage。
10秒后、我访问了 FuelGauge"并读出 RSOC。
作为产品、电流很小、因为其他应用未在初始运行状态下运行。
此外、如果您在该状态下发送 Device_Reset "0x41"、则约为40%。
Device_Reset 的作用是什么?
可以发送 Device_Reset 了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 此 E2E 主题 、了解 SoC 的变化、因为我认为这与该问题相关、即使它是用于另一个电量监测计。 此外、Device_Reset 会重新启动测量仪表。 我建议参考监测计 TRM、因为本文档介绍了器件复位后发生的情况。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢约翰尼

    该线程有类似的问题、但没有找到解决方案。

    bqStudio 和它是一样的、我可以考虑一下。

    此外、关于复位、TRM 中没有提到。 (文献编号:SLUUC54B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是对的。 我建议在 TRM 中搜索"Reset"、因为这对应的命令仍然是0x0012和0x0041、尽管 TRM 中的命名规则不同。 TRM 指的是"器件复位"和"复位"的操作相同。  

    此致、  

    Jonny.