This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:电路设计 CC CV

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25117, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345900/lm5117-circuit-design-cc-cv

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM25117LM25148

我目前正在开发 CC CV 电路、以便为28 V 电池充电。  

应将恒定电流设置为2A。  

我见过 TI Appilcation Notes 提供的两个不同的原理图。  

一个是电流监视器直接反馈到反馈中、另一个是电流监视器馈送到斜坡引脚中。

主要问题是输入电压标称值为28.8V。  

继续使用 LM5117是否仍是明智的做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin  

    您能否告诉我您希望在 LM25117 (42V)或 LM5117 (65V)之间为您的28V 电池应用使用哪个器件?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种方法都可行、但我更倾向于 LM5117。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin  

    1. LM25117、LM5117器件不提供 低压降模式。 不支持28.8V 到28V 降压转换。   

    使用 LM5117的 CCCV 转换器的 CC 模式精度取决于其电流监控器的精度为+/-15%。

    如果在 CC 模式下需要更严格的调节、则 必须使用外部电流检测电路。 否则、LM25117/LM5117就足以进行简单的 CCCV 操作。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 对于这种低压降模式、您可以推荐符合此要求的 TI 器件吗?  

    此致  

    Mb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin

    LM25148 (42V)器件 特有低压降模式。 如果您对 LM25148器件有疑问、请创建新帖子。  

    - EL