This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PSFB 匀场电感与占空比间的关系

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345882/ucc28951-psfb-shim-inductance-vs-duty-cycle

器件型号:UCC28951

您好!

我已经使用 PSpice 对 PSFB 进行了一些仿真、并且我已经看到在匀场电感和最大占空比之间存在一些继电器。

理论上、我可以避免匀场电感、仅使用泄漏、但:

1) 1)如果我使用较大的电感、则直流/直流转换器无法在最大负载下进行调节、输出电压会降低一些伏。

2) 2)如果我使用较小的电感、则当负载减小时、初级 MOSFET 上会出现一些不必要的关断。

有人能解释一下我的这种行为吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    匀场电感器将与变压器初级磁化一起形成分压器、如果您不考虑它、则可能会出现占空比问题。

    避免这种情况的方法是确保匀场电感器小于磁化电感的10%。  通过这种方法、您可以在90%的占空比下获得所需的输出电压。

    通常、匀场电感器不够大、不足以导致问题。  以下链接将为您带来应用手册、其中讨论了如何使用 UCC28951控制器设计 PSFB。  给出了有关如何选择变压器匝数比和磁化电感以避免这些问题的建议。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因是匝数比。 稍微降低一点就行了。

    此致、