This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:关于建议的回流焊曲线(对于 SMT 焊接)以及电池充电器建议的漏印板 IC BQ25120F3AYFPT

Guru**** 2615045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345362/bq25120f3a-regarding-the-recommended-reflow-profile-for-smt-soldering-as-well-as-the-recommended-stencil-for-battery-charger-ic-bq25120f3ayfpt

器件型号:BQ25120F3A

您好!  

我正在将器件 BQ25120F3AYFPT 用于可穿戴设备带项目。  

请告诉我 建议的回流焊曲线(适用于 SMT 焊接) 以及电池充电器 IC  BQ25120F3AYFPT 的建议模具,因为我们正在进行下一个版本的原型构建下一个星期一(8-Apr-2024 ).  

此致

苏德黑尔 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    关于丝印板、您可以 在此处找到封装说明

    我不确定我们是否提供了建议的回流焊曲线、但我会进行研究、如果找到一个、我会向您进行更新。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    您可以参考此 应用手册 以了解有关封装模版和焊锡膏/回流焊/清洁的更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述"应用手册" 链接中未提及回流焊曲线图、但仅提及"标准回流焊过程"。

    我正在寻找建议的回流焊曲线、并 附上了一张图像以供参考。  

    此致

    苏德黑尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    我认为 J-STD-020 是标准回流温度曲线、可以在 JEDEC 标准网站上查看。 标准规范的第13和14页提供了配置文件。

    此致、
    胡安·奥斯皮纳