This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:查询 PoE 多连接解决方案

Guru**** 2782365 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339739/tps2373-inquiry-about-poe-multi-connection-solutions

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP22477

您好!

我的客户正在寻找一种多连接解决方案、它能够通过 PoE 提供超过100W 的标准功率。

示例) PD #1 (802.3bt 70W)+ PD #2 (802.3bt 70W)=负载140W

在 TI 产品中有没有这样的解决方案?

如果您有关于此解决方案的任何信息、请分享。

谢谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的联系。 我们为您的应用推荐两种解决方案。 请查看以下信息、如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。  

    -使用功率限制电路,并在输出端混合功率。 它可提供有功功率限制功能、以避免任一 PD 的输入功率大于71.3W、但成本高、尺寸大。 (您可以在 PMP22477中搜索功率共享电路)。  TPS2373-4。  建议用于此设计。

    -并联两个 PD。 如果布局、电缆条件、温度和其他因素类似、PD 通常可以无源地平衡功率。 但主动控制无法保证这种功率平衡。 TPS2372-4  建议用于此设计。

     

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 JH

    因为我们有一 段相对较长的时间没有收到您的回复。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂