This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电感器选择(>15µH)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346122/bq25756-inductor-selection-15-h

器件型号:BQ25756

你(们)好!

数据表的"建议运行条件"一章中提供了2.2µH 至15µH 的推荐开关电感器。

为什么将最大值设置为15µH?

对于纹波电流、我使用具有较高值的电感器、15µH 会产生约40%的纹波电流(USB-C PD 应用、5A 最大输入/输出电流)...要将纹波电流降低至约20%、我要选择33µH 的电感值。 对于 BQ25756使用更高的电感器值、是否有什么规定?

感谢您的帮助。

向马里奥致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    我们的设计仅可容纳不超过15uH 的电感器。 这是一个硬性限制、我知道在某些情况下、更大的电感器可能是首选、但我们不建议您使用超过15 μ H 的任何电感器。 替代解决方案是使用2个或更多并联器件。 我们的许多客户都是这样做的、这非常成功。