This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629EVM:BQ25629:在通过电池供电时启用 PMID 升压模式

Guru**** 2382100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345903/bq25629evm-bq25629-enabling-pmid-boost-mode-when-powered-via-battery

器件型号:BQ25629EVM

我们目前在启用升压模式为5040mV 的 PMID 加电以及启用 PMID 输出方面遇到问题

当前状态

通过 USB 供电(5V)

  • PMID_GD -导通(4.9V)
  • PMID - 4.9V
  • PMID 输出电压- 4.9V
  • EN_OTG 设置为1
  • Vregn > Vregn_ok
  • VTS 是附近接地区域、
  • VOTG 设置为5200mV、但 PMID 电压为~5000mV

通过电池供电(~4100mV)

  • PMID_GD - 关闭(0V)
  • PMID - 3700mV
  • PMID 输出电压- 0V
  • EN_OTG 设置为1
  • Vregn > Vregn_ok
  • VTS 是附近接地区域、
  • VOTG 设置为5200mV 、但 PMID 电压为~ 3700mV

当由两种模式供电时、我需要启用升压和旁路模式。 你能否在这方面提供支持?

谢谢!
此致、
尚米斯·科珀拉瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chamith:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    对于通过 USB 输入供电的情况、不允许运行升压模式。 升压模式运行的其中一项要求是删除了 VBUS 输入。 数据表的第8.3.6.1节对此进行了说明。 PMID 引脚通过 Q1 (RBFET)连接到 VBUS、如数据表第20页的功能方框图所示。 当输入为5V 时、预计 PMID =大约4.9V。  

    在第二种情况下、您是否将负载连接到 EVM 的 PMID 输出? 设置为1后、是否检查 EN_OTG 是否复位为0? 对于升压模式操作、我还建议您禁用看门狗装置第一个 REG0X16[1]:0]= 0h。

    此致、

    加勒特