This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:类似的 LFP 充电替代方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, BQ25620, BQ25622, BQ25895, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345306/bq25895-similar-alternative-for-lfp-charging

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25638、BQ25629 、BQ25620 、BQ25622

您好!

我们将 BQ25895RTWR 用于锂离子电池、并且非常满意。 您能否建议一个在 LFP 电池充电的规格和寄存器方面尽可能类似的替代方案?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:  

    遗憾的是、我们没有设计用于为 LFP 电池充电的 BQ2589x 系列中的替代器件。  

    请帮助回答一些其他问题、以便我可以建议合适的替代方案。  

    -您需要什么电流能力? BQ25895的额定电流为5A、但有几种替代方案的额定电流仅为3A。 3A 的最大充电电流是否可接受?  

    -您是否需要 QFN 封装或 WCSP 可接受?  

    -您的 LFP 充电应用是否需要升压模式来实现 PMID 引脚特性?  

    -您是否利用 BQ25895上的 ADC 以及您的新设计所需的内置 ADC?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett。 以下是答案:

    • 最好是5A、也可以使用3A。
    • 同样、QFN 更可取、如果一切正常、我们将管理 WCSP
    • 现在、我们将使用这种升压模式来实现 PMID、
    • 不需要 ADC

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:  

    感谢您的回答。 很遗憾、我们目前没有符合您所有偏好的器件。 我在下面分享了几个选项、这些选项都可以为 LFP 电池充电。  

    • BQ25638:5A 充电器、WCSP 封装、升压模式针对 PMID 和 VBUS 而不是仅针对 PMID、具有内置的 ADC
    • BQ25629:2A 充电器、QFN 封装、仅将升压模式更改为 PMID、具有内置的 ADC
    • BQ25620:3.5A 充电器、QFN 封装、将模式升压至 PMID 和 VBUS、而不是仅升压至 PMID、具有内置的 ADC

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 BQ25622似乎是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:  

    为便于您参考、BQ25622的规格与上面列出的 BQ25620相同、但没有 D+/D-引脚。 由于 BQ25895具有 D+/D-引脚、我建议使用 BQ25620、但如果没有问题、那么 BQ25622是一个不错的选择。  

    此致、

    加勒特