This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:输出不稳定

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326684/lm5088-instabilities-of-output

器件型号:LM5088

大家好!

对于 PCBA 上的电源、我们使用 LM5088MH-1 (抖动)从48V 输入电压生成24V 和5V 电压。

两种电源都有多种负载场景:0-10A、运行频率约为300kHz。

在24V 级别、有时我会发现两种行为、我想详细了解这两种行为。

第一种情况:

有时、一个24V 转换开关电路不稳定、显示的是锯齿输出而不是24V 的平坦输出。

问题1:如果应用该条件的时间较长、该条件是否会破坏 LM5088?

问题2:是什么导致输出电压像这样振荡(锯齿)?

第二种情况:

展示了从低负载(开路钳位)到大约4A 的不同负载场景、步长为0.5A (请参阅蓝色:显示负载电流的电流探针)。

我的理解是、其中三张图片中出现的振荡是反馈环路中的不稳定性导致的。

图1、2和4

是这样吗?

提前感谢。

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您是否愿意在填写计算器电子表格时填写您的要求并共享您的原理图?  

    LM25088-5088QUICK-CALC 计算工具| TI.com

    不稳定的原因可能有多种。

    1、环路补偿

    2.噪音

    3.输入滤波器的相互作用。

    您对我的问题的回答将有助于找出哪些问题是您问题的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的答复。

    请查看随附的完整快速入门指南。

    我的大学选择了以下价值观

    Rcomp 56kR

    电容22nF

    CHF 1nF

    通过实验(带载)。


    e2e.ti.com/.../LM5088_5F00_Quick_5F00_Start-300kHz.xlsm

    很遗憾、因为公司政策太严格、所以我不能提供示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入端、我们使用与100nF 和1uF 并联的100uF ECAP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    不知道选择的值就很难调试、我想说您提供的值是稳定的、但相位很快会呈斜坡趋势。  按照您提供的计算器中的建议进行操作,并查看 vSwitch 是否稳定。   

    就输入电容器而言、它是电容器的 ESR 这在 CIN 陶瓷 x5确定后最为重要、ESR 将在 MR 区域的100处;如果在 MR 区域的10处将与 CIN 串联1欧姆(100uF)。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器包括:

    UUUX1J101MNL1GS、120Hz 时的 tan 差值= 0.1、20°C

    100nF 0603 10% X7R 陶瓷电容器

    1uF 1206 100V 10% X7R 陶瓷电容器

    因此、我认为这个问题并不是输入滤波器交互造成的。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阻尼看起来很好 Stephen、

    您能否确认您正在使用快速入门计算器中的值。  此外、可能需要检查布局、您是否严格遵循了这些指南?

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    活动导致的关闭、  

    如有需要、可随时重新打开。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉这么晚才回复、很遗憾其他项目让我很忙。 我对解决这个问题仍然感兴趣。

    设计中当前使用以下值(参考括号中的快速指南):

    Ccomp 22nF (387pF)

    Rcomp 56k (137K)

    CHF 1nF (47pF)

    cramp 10nF (2nF)

    Rramp 82k (78k)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我对我的初始问题的答案也非常感兴趣:

    问题1:如果应用该条件的时间较长、该条件是否会破坏 LM5088?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    是的、如果不稳定性 非常严重、器件可能会随着时间的推移而发生故障。

    请与我分享一下、您的输入级、带有阻尼电容器的输入滤波器输入电容器将需要阻尼电容器的器件型号以及输入滤波器电感器的电感器值。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供的信息。

    输入级由3个电容器组成(请参阅3月6日发布的内容)。 没有输入滤波电感器(遗憾的是)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的验证、Stephan、

    我正在尝试了解输入滤波器交互是否会导致不稳定。  如果您使用的是电感较长的电缆、仍会导致不稳定。  放置一个高 ESR ~0.5 Ω 的高值电解100 μ F、如果这是问题、可使环路稳定。  如果不是、则可能是布局引起的噪声。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。