大家好!
对于 PCBA 上的电源、我们使用 LM5088MH-1 (抖动)从48V 输入电压生成24V 和5V 电压。
两种电源都有多种负载场景:0-10A、运行频率约为300kHz。
在24V 级别、有时我会发现两种行为、我想详细了解这两种行为。
第一种情况:
有时、一个24V 转换开关电路不稳定、显示的是锯齿输出而不是24V 的平坦输出。
问题1:如果应用该条件的时间较长、该条件是否会破坏 LM5088?
问题2:是什么导致输出电压像这样振荡(锯齿)?
第二种情况:
展示了从低负载(开路钳位)到大约4A 的不同负载场景、步长为0.5A (请参阅蓝色:显示负载电流的电流探针)。








我的理解是、其中三张图片中出现的振荡是反馈环路中的不稳定性导致的。
图1、2和4
是这样吗?
提前感谢。
史蒂夫