This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于设置 ISNS 电阻值

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343453/ucc256403-about-setting-the-isns-resistance-value

器件型号:UCC256403

您好、  

我正在使用 UCC256403设计2.7kW 电源。

在设计连接到 ISNS 的电阻值时、数据表中有一种上限设计方法、但没有下限设计方法。

如何设计 ISNS 的最小电压?

e2e.ti.com/.../ISNS_5F00_resistance.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们今天将为耶稣受难节放假、下周有一位专家将作出答复。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了一个 Excel 设计工具、该工具将为您的设计计算 ISNS 电阻器。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工具的计算方法与数据表相同。

    我想问如何设计下限。

    我应该如何设计下限值?

    我想知道如何设计 RISNS 的下限、以避免因其他元件特性的变化而产生问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 VTH_H 和 VTH_L 可能有两种不同的设置。

    没有通过一个 ISNS 电阻器值设置它。  这就是为什么 RISNS 的计算在数据表和 Excel 工具中是相同的。

    此致、