This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:EN/UVLO VSD-上升/下降

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345377/lm5163h-q1-en-uvlo-vsd-rising-falling

器件型号:LM5163H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163

您好!

我目前在设计中使用 LM5163、我对 VEN/UVLO 上升和 VEN/UVLO 下降有疑问。 在数据表中、VEN/UVLO 上升指定为最大值1.1V、VEN/UVLO 下降指定 为最小值0.45V。

这些参数是否有任何最小值和最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    请参阅 UVLO 上升和下降值的最大值和最小值。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉、如果我不清楚、我的意思是这些价值观:

    //罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我们无法保证这些最大和最小规格。  我们只能保证已发布的电气表中指定的内容。  作为近似 值、请假设变化值分别比最小值/最大值高大约6%到10%。

    希望这对您有所帮助。

    David。、