This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:ucc28c40问题

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41, UCC28C40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345879/ucc28c40-ucc28c40-issue

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:UCC28C41

大家好、我们的客户 Anker 提出了一个紧急问题、 您能提供一些建议吗?

SCH 如下图所示

...

关键问题: 输入电压1.12V、输出电压34V ,系统因 VCS 电压超过1V 而无法启动,且在空载条件下供电时触发过流保护。 但是、输出电压保持正常。 而 当输出负载高达0.1A 时、输出电压 将无法 持续。  

您能帮助分析 启动过程中出现启动故障或过流的原因吗? 可能的因素有哪些、如何避免这些因素?

另一个问题是、是否有  与数据表中的图7.1相对应的计算公式? 它似乎与 UCC28C41不同、客户想知道105kHz FS 的参数设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    找不到原理图。 请检查并发送。

    我不明白1.12V 可以让 UCC28C40开始。

    图7.1没有变化-请提供您在使用 RT 和 CT 时看到的内容、以便我们了解您为什么会说"看起来..."。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉键入错误、 输入为12V、 我会通过电子邮件发送 SCH、所以 是否有  与数据表中的图7.1相对应的计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无图7.1的计算公式-此设计需要为所需频率选取 RT 和 CT 的值。 根据设计和我们用于验证器件的测试、不同器件之间的差异在10%以内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCH 已通过电子邮件发送给您、您能就关键问题提供一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个事项需要检查:

    1.检查变压器极性-您的描述是在没有负载的情况下,似乎工作,但 CS 达到1V,而在位负载,Vout 无法保持,这是一个典型的行为,变压器极性有一些错误,所以您现在打算的反激是正向的。 但由于没有输出电感器、那么电流可以快速增加、但在空载时、占空比很小、然后反馈环路仍然可以进行调节、但即使负载很小、也由于检测到过流、无法保持占空比的增加。

    2.变压器 LP 是否可能太小? 如果 LP 太小、则电流的增加速度会非常快、因此您的转换器也无法正常运行。

    但我认为第一个问题需要检查和确认。 您需要获取波形以确定变压器极性是否正确、因为某些绕组可能错误地缠绕在错误方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复、我将让客户检查 LP、客户反映了变压器极性是正确的。 并且在添加负载之前启动时会触发过流保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要显示支持语句的波形、VDS、AUX、次级侧这三个波形。

    正如您提到的 CS 大于1V、您需要找出 CS 为什么能够如此快地达到该值、L dI/dt = V、L 是否太小?  

    这些是电路的基本原理、您需要找到电路出现问题的位置、从而导致电流快速且高度升高。

    此外、我还看到您具有斜率补偿、是因为斜率补偿过强吗? 您是否可以移除该斜率补偿、看看该问题是否可以解决?