This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0:占空比剧烈变化

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-0, UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344127/ucc2813-0-drastic-variation-of-duty-cycle

器件型号:UCC2813-0
主题中讨论的其他器件: UCC2800

大家好、这里是 UCC2813-0反激式控制器的栅极脉冲图。

我正在尝试用 simetrix 对在 DCM 中运行的这个 FBC 进行仿真。 即使在达到稳定状态后、脉冲宽度也不会变为恒定。 这是否归因于补偿器变量?

或者这是仿真模型误差吗?

此外、我无法在 simplis 中导入、您可以发送 simplis 兼容的 IC 模型吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将其置于开环控制模式、以检查您的 IC 模型是否适合正常运行。 如果正常、则您的闭环有一些东西需要修复。 环路补偿是需要检查的其中一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang、此问题已解决。 它使用的是补偿器值。 您能否分享 UCC2800的 simplis 模型或任何其他等效模型? 那真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可通过以下链接找到 UCC2800模型并从中下载该模型:

    UCC2800数据表、产品信息和支持| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:无法在 SIMPLIS 中导入该页面上给出的模型。 您能否发送适用于 UCC2800的 simplis 兼容模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于该器件的 simplis 模型。