This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:SN1701022 Vref 引脚未提供1.7V 输出

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346050/tps53679-sn1701022-vref-pin-not-giving-1-7v-as-output

器件型号:TPS53679

团队、您好!

我使用的是 SN1701022器件。 作为内部 LDO 输出的 Vref 引脚(引脚23)未提供预计为1.7V 的适当输出电压

Vref 引脚上的电压为1.09V、这可能是什么原因?

因此、在 ADDR 引脚上未获得正确的值、因此 IC 在 Fusion 软件中也未检测到。  

谢谢。此致、

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    如果 Vref 未达到1.7V、则表示器件未正确启动或器件已损坏。 您能否向我们发送有关器件从电源(Vcc)汲取的电流的信息。 您还可以共享 Vref 引脚和器件的原理图连接。  

    此致、
    Chanakya。