This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:在 PTM 模式下超出了 VSYS 的建议运行条件?

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25713B, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342097/bq25713b-recommended-operating-condition-of-vsys-exceeded-in-ptm-mode

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ25730、BQ25731

您好!

我们的设计使用具有24V 适配器输入电压的 BQ25713B。 在 PTM 模式下、两个高侧开关都打开、并且24V 电压将传递到 VSYS。

数据表指出一个30V 的绝对最大额定值和一个19.2V 的 VSYS 运行条件(第9页)。

对 VSYS 引脚永久施加24V 电压是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我仍然想知道如果您无法按照这些规格使用芯片的所有功能、那么为什么适配器电压会高达24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们分别指定了 VBUS、VSYS 和 VBAT。 您可能会发现每个引脚都有自己的最大绝对额定值以及推荐范围。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何添加一个外部电阻分压器来降低 VSYS 引脚上的电压、然后相应地调整寄存器设置以在正常工作模式下获得正确的充电电压? 您能想到可能导致的任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为何不使用 BQ25730或 BQ25731? VSYS 额定值较高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会对其进行了解!