This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:RPD 的最大额定值

Guru**** 2503045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345575/tps22976-maximum-rating-of-rpd

器件型号:TPS22976

大家好、

输出下拉电阻可以使用高达多少 A 的电流?
客户假设电压为1.8V。

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    这未指定或测试、但通过 QOD 引脚的电流将为1.8V/230Ohm =~μ A 8mA。 我认为这对于稳态而言应该没问题。 我需要非常小心的任何更大的东西-客户为什么要强制电流流过 QOD 电阻器?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。

    使用此系统进行独特的评估。
    具体而言、
    1.8V +/- 10%、9mA (最大值)、20分钟流量  
    这种情况是否安全?

    此致、
    转至