This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:查询产品寿命

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344141/lm5121-inquiry-on-product-life

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5177
您好! 
下午好... 
我们计划在我们的产品中使用 IC - LM5121MH/NOPB。 但我们关注的是产品生命周期。 

我想知道"寿命终止"(以年为单位)以及此 IC 将投产多少年。

此外、请分享任何支持恒定电流和恒定电压的降压/升压转换器 IC 器件型号、用于为约40mF 的大容量电容器充电。

此致、
S·S·萨德姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadham:

    我们目前没有停产 LM5121MH/NOPB 的计划。

    您能否共享输入/输出 电压和电流?

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    感谢您的快速回复。 下面列出了请求的详细信息。

    输入电压- 16至32V

    输出电压- 50V

    输出电流- 3.5A。

    大容量电容器- 40mF

    我可以使用 LM5121满足该要求吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadham:

    您可以使用 LM5121、但 您可能需要额外的电路来实现恒流操作。

    您还可以考虑集成了恒流环路的 LM5177。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    谢谢详情。 我们正在开发的产品预计将在10到15年的时间内拥有庞大的生产订单。 为避免淘汰、我已申请 EOL 详细信息、

    现在来看看技术部分、使用 LTSPICE I 仿真了 LM5121、可在16至32V 的输入电压下生成50V 输出。 输出连接到30mF 的容性负载。

    如果没有30mF 电容器、升压输出可调节至50V;如果有30mF 电容负载、输出调节会在29V 停止。 在 LO 和 HO 引脚上观察到几毫秒后的仿真栅极脉冲。

    注意:使用大约0.02欧姆的 RSENSE 值将输入电流限制在3.5A。

    请确认 LM5121是否可用于电容负载应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadham:

    您能否探测 SS 引脚并告诉我您的设计中使用的 SS 电容器。

    请确保考虑数据表中的公式13。

    此致、

     斯特凡