This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:将充电温度从0-60更改为10-45

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345774/bq24616-change-charging-temperature-from-0-60-to-10-45

器件型号:BQ24616

您好!  
客户希望更改充电模式、但不更改 IC。  

充电温度应符合 IEC62133、或者至少应启用介于10-45摄氏度之间的充电。

我对 bqstroller 计算工具_v1.5有点困惑、

尤其是707%和4800%  
-这些数据是否与温度范围相连接? 当将充电温度更改为10-45 (从0-60?)时、是否应以某种方式对其进行调整?
-这些数字在绘制新的 R_COLD 和 R_HOT 电阻值时没有改变,这 VCOOL 和 VWARM 参数也不会改变。  

如何使用此 IC 正确设计10-45充电?

绘制10-45电阻值可得出这些 R-Values。 您能否确认这是正确的? -因为 VCOOl 和 VWARM 与0-60相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeppe 您好、

    特别是70,7%和48,00% 

    是的、这些值连接到温度。 不会、这些值不会改变、基于 VTS 下降和上升阈值、


    绘制10-45电阻值可得出这些 R-Values。 您能否确认这是正确的? -因为 VCOOl 和 VWARM 与0-60相同。[/引号]

    是的、这些值看起来是正确的。

    Unknown 说:
    -当绘制新的 R_cold 和 R_hot 电阻值时、这些数据不变、所以 VCOOL 和 VWARM 参数也不会改变。  
    [/报价]

    VCOOL 和 VWARM 基于 Vref 电压、因此这些值不会改变。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清基督教,非常感谢!