This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-Q1:不同压降电压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38691-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341193/lp38691-q1-different-dropout-voltages

器件型号:LP38691-Q1

您好、TI!

我正在计算器件 LP38691-Q1在最坏情况下的功耗。 我在数据表中遇到了不同的压降电压。 我想计算最坏情况下的功率耗散、从-40到+125、这是器件的完整工作温度范围。 以下是我在数据表中得出的不同压降电压。 我请您澄清相同之处。 我想计算输出电压为5V 和负载电流为325mA 时的 PD。 输入电压范围为5V 至9V。

这里它提到了500mA 上的250mV 电压。 我假设这是在25摄氏度下

此处、假设在整个工作温度范围内电压为450mV

下图中有不同的值。 我相信它适用于1.8V 输出电压。

请您澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    这适用于1.8V 输出。 低电压器件上的压降往往比高电压输出器件更糟糕。 我将查看我们是否具有5V 输出的验证数据。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette,

    您有任何关于我的请求的进一步更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、  

    我们不对5V 输出进行验证。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    感谢您的答复。 如果未对5V 输出进行验证、我是否可以知道数据表中是如何提及以下信息的?

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、对于较旧的器件、我们没有用于发布产品的数据。 我们的数据存储方法已得到显著改进、如果是较新的设备、我将能够提取数据。 我已联系营销部门、了解他们推荐的替代部件。  

    如果您在寻找最坏情况下的计算、450mV 将包括已发布和正常运行的器件的所有条件。 250是在室温下看到的标称值、但不会是最坏的情况。  

    此致!

    朱利耶特