This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:GPO2断电/复位状态

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TLV62585, TPS22965, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344993/tps65219-gpo2-power-off-reset-state

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TLV62585TPS22965

对于已启用 GPO2的 TPS65219配置(通常用于对外部3.3V 负载开关/电源进行定序)、PMIC 处于"关闭"或未通电(VSYS = 0V)状态时、该引脚的状态是什么? 它是否仍然保持低电平? 由于该信号是一个集电极开路输出、需要上拉(文档建议连接到 VSYS)、因此我担心它会随 VSYS 一同上升、直到 PMIC 开启足以对其进行控制(即出现干扰) 从而在 PMIC 的欠压锁定(UVLO)与电源开关/电源的欠压锁定("EN")输入之间创建竞态条件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 预配置的 TPS65219器件上的 GPO2会随着上拉电源进行斜升、直到 VSYS 上的电压高于 POR 阈值。 如果这会触发正在驱动的 IC 的开启请求、我们建议添加一个可定义初始状态的下拉电阻。    

    如果有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Brenda!

    您是否对下拉电阻器值以及相应的上拉电阻器值有建议? 由于 GPO2引脚是集电极开路输出、因此这种配置、本质上是一个分压器、变得有点复杂。 VSYS 为5V、我使用02版 PMIC、外部3.3V 电源是 TLV62585。

    我认为降压转换器的上升 UVLO 为2.45V、而 PMIC 为2.305V。因此、书面上说、在降压转换器开启之前、PMIC 应进行控制、而不是考虑从 UVLO 到 GPO2控制的延迟。 但是、大约100mV 的裕度不会给我带来很大的信心。

    有趣的是、我认为 使用04 PMIC 和 TPS22965电源开关的最新评估板 SK-AM62B-P1上存在这个"问题"。 实际上、这可能会"更糟糕"、因为电源开关开启的时间比我的降压转换器早得多。 也许这真的不是一个问题、因为无论如何 DVDD3V3域是 AM62x 电源序列中的第一个域? 不过这并不符合使用 GPO2进行定序的建议。

    ~网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用 PMOS 实现一个逻辑、以便在 释放 GPO2时断开100K 欧姆的下拉电阻。 另一种选择是使用10K/10K 电阻分压器评估您的原型。 当 VSYS 上的电压大约为2.4V 时、该电阻分压器会将1.2V 置于外部3.3V 分立式电压的使能引脚上。   

    谢谢。

    布伦达