This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:将 Iadj 引脚编程为启用 CV/CC 运行

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343893/tps92691-programming-iadj-pin-to-enable-cv-cc-operation

器件型号:TPS92691

我们能否使用 Iadj 引脚在输出电压达到最大值时通过调制恒定电流电平来启用恒定电压(CV)运行?
我想在输入电压= 22V 的升压转换器配置中将 TPS92691用作36V 电池的 CC/CV 充电器。 我当时想使用来自 Vout 的外部反馈电路来调制或调整 Iadj 引脚的电压、以便在 Vout 达到预定电平时输出电流相对 Vout 逐渐降低。
有可能吗?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主要的一点是 IADJ 引脚控制输出电流、因此您可以通过调整 IADJ 来调制输出电流。  因此、您需要外部电路来监控输出电压并根据您的要求调制输出电流电平。  也许最好看看电池充电器 IC 来实现您想要的功能。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团志刚
    感谢您的回答。 您是否建议使用一款支持升压和降压转换器配置并可在高达60V 的输入和2A 的 CC 电流下工作的电池充电器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    我仅支持 LED 驱动器、不支持电池充电、因此请启动另一个 E2E 主题、询问符合您要求的电池充电器。  我将关闭该主题。

    谢谢 Tuan