This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关大容量电容器的问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342358/tps2373-questions-about-bulk-cap

器件型号:TPS2373

您好

TPS2374的 DATASHET P.23中包含以下内容。

当我测试下面的内容时、我不满足于不降低降压电容器(C9、C11、C41)容量的要求。


输出电容是否可以使用300uF 满足以下条件?
如果有方法、您能告诉我如何操作

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。

    很抱歉我 要病假、我可能会在4月1日回来。 我会在那之后再回来找你。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    这是一个温柔的提醒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的耐心等待。

    因此在 PD 浪涌期间、对于 PoE 应用、300uF 看起来非常高。 TPS2373-4具有275 mA 最低的浪涌电流。 57V * 300uF / 275mA = 62ms、这是所需的最长浪涌时间。   

    根据该标准、当连接到符合145.2.10.7要求的电源时、PD 从 TInrush_PD 最大值到 Tdelay 最小值的电流消耗应小于 IInrush_PD 和 IInrush_PD-2P。 最大扭矩。 62ms 应该是一个可以接受的值。  

    PoE PD 应用中的建议大容量电容值如下所示:

                     大功率电容器

    13瓦                     10-22 μ F

    25W                     33-47 μ F

    50瓦                     68-100 μ F

    70W                     100uF-200uF

    此致、

    帝昂