This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:充电电路设计问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338079/bq33100-charge-circuit-design-question

器件型号:BQ33100

1、产品: 5S 超级电容模块(BQ33100),充电电压11.5V,设计电压11.5V。

2、功能:备用电源

3、设计物流:

-所需的默认状态:CHGLVL1、LLEN 和  BQ33100_CHG 处于 低电平状态。

 发送0x0023 CMD,CHGLVL1 ,至高电平,、并且外部器件将电荷升压至12V(LLEN 至高电平),BQ33100_CHG 至高电平,约3V ,开then、然后放电至11.5V,LLEN 下降至低电平,BQ33100_CHG 下降至低电平,开始充电至12V、完成学习 Δ I 和 CHGLVL1设置为低电平。

,、我们的测试结果无法满足我们的预期设计要求、当我们连接到外部器件时、在没有我们发送的任何 CMD 的情况下、充电电压将变为12V。  

我不知道为什么会发生这种情况,无论是配置问题还是电路设计问题,我附上了部分 原理图电路的进一步支持,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看出 Chglvl0始终为0、Chglvl1可以为1或0。

    您的 V CHG 标称值是多少、您的 V CHG A 设置为多少?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电压=> 11500,系统电压=> 12000
    V Chg 标称值= 11500
    V Chg A = 11500
    V Chg B = 12000
    V Chg Max = 12000
    V LEARN 最大值= 12000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CHGLVL1是否为高电平?

    学习频率是多少?  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发送 LLEN CMD 时、CHGLVL1上升至高电平。  

    学习频率 I 设置为255。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以附上 bq33100的完整原理图?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

           请附上评论,非常感谢!e2e.ti.com/.../bq33100.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CHGLVL1和 CHGLVL2都悬空。

    请参考 EVM 原理图- bq33100超级电容器组管理器 EVM (TI.com)

    此致、

    埃文