This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如何在不使用 I2C 的情况下将其关闭

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345935/bq25798-how-to-turn-it-off-without-using-i2c

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047

尊敬的技术支持团队:

我正在将 TPS25750DRJKR 与 BQ25798RQMR 电池充电器配合使用。 请参考 TIDA-050047。

根据  BQ25798RQMR 数据表的 、主机可以通过 寄存器位 SDRV_CTRL[1]将其置于关断状态。

但是、I2C 主机是 TPS25750DRJKR 并连接到 EEPROM 和 BQ25798RQMR。  

我正在使用 TI GUI 来预配置 PD 和充电、运行良好、但我需要关闭 BQ25798RQMR (如果电池有问题)。

请告诉我、如果 I2C 不适用于微控制器(不能具有两个主机)、如何做到这一点。

是否可以  使用 I/O 引脚关闭/打开 BQ25798RQMR?

谢谢!

Danny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:  

    我必须仔细研究这个问题、但在我收集更多信息后、我会提供最新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以拉高 CE 引脚吗、而不是设置 I2C 位吗? 它会停止充电吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danny:

    我能拉高 CE 引脚吗? 它会停止充电吗?  [/报价]

    是的、将 CE 引脚拉高将停止充电。

    此致

    Christian。