This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:BQ25896RTWR 已销毁(在2个电路板上)!!

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345443/bq25896-bq25896rtwr-destroyed-on-2-boards

器件型号:BQ25896

尝试跟踪涉及 两个单独电路板(生产50-100个)上的2个 BQ25896RTWR 的问题。

 

两种 IC 都是熏制的、如图所示。

在吸烟之前、可以听到来自电池充电电路的"咔嗒"噪声、大概是电感器。

当时,充电电路被用来充电板载锂离子5000mah 电池...以及三星 S23手机处于非常死机状态。

实际上、有几部手机已从这种死机状态被指控、一次一部。

当给第五部手机充电时,一个微弱的高音开始。

停止该过程2天,然后开始充电第六部手机,并听到咔嗒声当连接. 它在烟雾之前持续了大约5分钟。  

同样、我们在另一个电路板上也出现了此故障、我们将其返回到组装厂进行更换。  换了之后、就我所知、工作正常了。

我的头在这一个。。。

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎这个内部电路中的某些东西已经损坏…

     

    可能在 SW 电路上、但我不这么认为、因为 SYS 和 BATT 都短接到地…

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    提供的图像清晰显示 IC 已损坏。 SYS/BAT 短接至 GND 也表示降压转换器已损坏。  

    在 IC 停止工作之前、您是否碰巧进行了任何电压或电流测量? 如果没有任何测量值或波形、就很难确切地知道造成损坏的原因。  

    您能否还提供原理图的充电器部分以供我们查看? 基于大部分板材运作的资料,我并不期望有任何明显的问题,但我想在有情况时加以确认。

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett!  感谢您的答复。

    遗憾的是、我没有任何电压/电流测量、因为测试是在我位于 FLA 的制造工厂进行的。

    而且、这只是一个充电(三星手机连接到我们的产品)测试、因此没有测试故障。

    我想说的是、充电器连接到了5000MaH 锂离子…充电器、 BQ 的输入为9VDC。

     

    原理图如下…

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    明白了、无需担心。 我已经查看了原理图、没有看到任何明显的问题。

    根据大多数电路板都能正常工作以及您报告更换充电器 IC 后有一个电路板出现故障、我觉得损坏可能是由焊接问题引起的。 例如、如果某个引脚被错误地短接、则可能会导致非常大的电流并损坏内部开关 FET。  

    此致、

    加勒特