This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25896, BQ25895EVM-664
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342352/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25896

您好!

我正在创建一个充电器2锂电池. 在充电过程中、可以添加和删除其中的每个电容器(最大2.1Ah)。

输入电压可能在5-12V 之间变化(由 BQ25895或...决定)。

每个电池的充电电流必须不同、并且可以达到最大2.5A。

还有一个小型微处理器、用于确定和更改器件模式、

告诉我设备的大致结构。

BR 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    首先、澄清一下、您的设计中是否会对2节锂电池进行并联充电? BQ25895不适合为2节串联电池充电。  

    关于其他要求、您提到5V 至12V 范围内的输入电压是可接受的。 在该电压范围内、BQ25895将在输入下工作、但充电器本身不会决定电压。 这将取决于插入的输入适配器。  

    hai guan 说:
    每个电池的充电电流必须变化并且可以达到最大2.5A。

    可能的最大输出电流为5A、因此 BQ25895每个电池的充电电流都可能达到最大2.5A。 请注意、两个电池单元始终会以相同的电流充电。 例如、无法同时为一节电流为1A 的电池和另一节电流为2A 的电池充电。  

    hai guan 说:
    还有一个用于确定和更改设备模式的小型微处理器

    微处理器可被连接在 SYS 输出上。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应! 我是指2通道充电器。 其中可能有一个是在 BQ25895上制造的、用于通过 USB 进行通信、第二个只是充电器-作为从设备。 我认为如果两者都连接到 USB、就会发生冲突。
    Br
    弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:  

    我是指2通道充电器。

    那么您会使用两个 BQ25895器件?

    BQ25895设计为由 MCU 主机通过 I2C 进行控制。 它还能够在独立模式下运行、但您需要可以使用默认设置进行充电。 充电默认设置如 BQ25895数据表第21页的表8-4所示。  

    BQ25895仅通过 USB 进行通信、使用 D+/D-线路设置输入电流限制。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、感谢您的回答。 最终、我会在每个通道的充电器中使用 BQ25895和 BQ25896芯片。 同一通信总线具有不同的地址。 BQ25895 -将检测 VBUS 类型、第二个芯片将接收最大 电池充电电流的各个电阻值。
    我收到了 BQ25895EVM-664。 在使用它进行实验时、我发现当连接到不同的 USB 适配器时、它们的参数并不总是能够正确确定。 有时我需要重新连接连接器才能正确确定此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、

    弗拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:  

    使用 BQ25895 + BQ25896是一种允许与两个器件进行 I2C 通信的良好解决方案。  

    我收到了 BQ25895EVM-664。 在使用它进行实验时、我发现当连接到不同的 USB 适配器时、它们的参数并不总是能够正确确定。 有时我需要重新连接连接器才能正确确定此参数。

    如果您想进一步调试、请在实验中帮助分享更多详细信息、例如检测到的初始适配器类型和正确的适配器类型? 检测例程应始终相同。 因此、不能期望通过重新连接同一个适配器而简单地改变结果。  

    此致、

    加勒特