This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3897:复位超时

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345768/tps3897-reset-timeout

主题中讨论的其他器件:TPS3899TPS3760

大家好、对于基于 MCU 的设计、TPS3897ADRYR 用于控制 MCU 的硬件复位。我的意图是、如果 SENSE 输入持续10秒或以上保持低电平、则 应对 TPS3897ADRYR 的 RESET 进行置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    遗憾的是、TPS3897A 可能不适合您的应用、因为该器件的 Vsense 的上升沿会施加 CT 可编程延迟。

    我们确实使用了 TPS3899 TPS3899DL01DSER 、它具有可编程输入感应延迟和输出失效延迟、但该器件的两个延迟都限制为6.2秒。

    另一种选择是 TPS3760、 TPS3760E012DYYR、与 TPS3899一样、该器件具有可编程时序、但感应延迟限制为1.28s、复位延时时间为12.8s。 可使用 TPS3760E012DYYR一款过压监控器低电平有效器件来解决时序限制问题、并将其用作欠压高电平有效器件。 这样、检测延迟时间将最大为12.8s、复位延迟将为1.28s。 下面的时序图对此进行了说明。

    https://www.ti.com/product/TPS3899

    https://www.ti.com/product/TPS3760

    如果需要其他帮助、请告诉我。

    杰西