This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056B

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345634/ucc28056-ucc28056b

器件型号:UCC28056

您好!

  根据网站上提供的数据表、UCC28056具有过压保护功能(OVP1 - 428V 和 OVP2 - 450V)。 我想知道在输入线路电压为多少时可能会发生此输出过压情况? 升压转换器将提升至哪一输入侧过压并具有支架?  

它将对我的设计有很大帮助,请尽快回答。

谢谢

维诺特库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是防止升压电容器出现过压的安全机制。

    浪涌期间的 LC 振荡电路可产生2倍的输入振铃。  但是、如果在升压级上使用不会出现的旁路二极管。

    升压转换器的直流到直流转换功能为 Vout/Vin = 1/(1-D)。  D 越接近1、增益就越高。  因此、如果占空比为95%、那么您需要多大的输入电压才能实现428V 和450V?  我想、您会发现通过 Vout/20输入进行升压即可实现这些电压。

    此致、