This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54-Q1:交叉频率和中频增益选择?

Guru**** 2537630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346279/ucc28c54-q1-crossover-frequency-and-mid-frequency-gain-selection

器件型号:UCC28C54-Q1

您好

在数据表第35页中、为数据表中所示的典型应用设计选择了625Hz 的交叉频率、然后将误差放大器中频增益确定为14、6V/V。

如何为我所做的设计选择合适的交叉频率、如何确定中频增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交叉频率通常由负载瞬态响应拾取。 在此应用中、负载瞬态响应不需要很快、因此可以在0.5kHz 至1kHz 左右。 为了加快负载瞬态响应、最好使用一些其他工具进行估算、例如仿真、或者使用反馈控制理论获取第一个"猜测"、然后进行测试以查看是否足够好、如果不是、则增加交叉频率重试并重申、直到正常为止。

    图5显示了测量的受控体波特图。 如果设计人员拾取625Hz 作为交叉频率、则根据波特图加法操作、需要+23.3dB 才能获得总计= 0dB。 他为什么选择625Hz、他很可能这样做、于是发现设计可以满足负载瞬态。 一些附近还可以去接-没有固定的好或不好。 您可以拾取500Hz、然后需要20dB 才能在500Hz 处获得交叉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    好的、那么我应该这么做才能得到受控体波特图吗?

    https://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf?ts = 1712341507080&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、受控体波特图是从 COMP 到 VOUT。