This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701DRCT 偏置和输入(Vin)电压为3.3

Guru**** 2508865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPSM8A28, TPS62876-Q1, TPS6287B25, TPSM8A29, TPSM843B22EVM, TPSM843B22, TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344192/tps74701drct-bias-and-input-vin-voltage-as-3-3

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件:TPS62876-Q1TPS6287B25、TPSM5D1806、 TPSM8A29、TPSM8A28、 TPSM843B22EVMTPSM843B22TPS74701

您好!

我们计划在设计中使用上述器件型号 TPS62873N0QWRXSRQ1实现3.3V 至1.1V 的转换。

我们需要在不带 I2C 接口的情况下使用、您能否向我们提供器件型号的引脚排列。

如有可能、请推荐我们的新器件型号、其电流额定值为15A、输入电压为3.3V、输出电压为1.1V、并具有遥感功能、不带 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非 I2C 版本的引脚分配是相同的。  在 D/S 的第5页上、可以看到对于没有 I2C 的器件、只需将 SCL 和 SDA 连接到 GND。

    这是不带 I2C 的15A 电路的良好器件。  我们还有更高功率版本、适用于汽车应用的 TPS62876-Q1和适用于非汽车应用的 TPS6287B25。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    对于没有 I2C 的器件、我们可以将 SCL 和 SDA 连接到 GND、但我们需要将输出电压设置为 1.13V。 您能否指导我们如何推导输出电压。

    此外、如果我们要与 I2C 配合使用、每次板加电和断电时、我们是否必须对稳压器进行编程?芯片中是否存在任何非易失性存储器。

    请澄清上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于没有 I2C 的器件、所需电压需要是 D/S 开头的器件选项表中列出的4个电压之一。  这里有几个1.1V 选项。  这些工具是否适合您?  您是否需要汽车器件?

    TPS62872N3QWRXSRQ1 (12A)

    TPS62871Y5QWRXSRQ1 (9A)

    不需要、该器件没有非易失性存储器、因此您需要在每个 Vin 周期后对输出电压进行编程。  一个 Vin 周期复位器件、如第9.5.4节"I2C 寄存器复位"所示。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    由于我们需要额定电流为15A 的器件、因此上述器件型号不适合我的设计。

    如果您参考数据表页号:18、它提到器件中存在非易失性内存。 非易失性存储器的用途是什么? 请参考下图。

    此外、是否有任何 TI 器件在功能和封装方面与 LTM4643兼容、它应在12V 输入电压和1.1V 输出电压下工作、额定电流为15A、还应支持遥感选项、并且首选集成 MOSFET 和电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件中有非易失性存储器(用于 TRIM 等)、但用户无法访问该存储器。

     TPS6287B15VA0WRZVR 适合您的需求吗?  您可以在不使用 I2C 的情况下将 Vout 设置为1.125V。

    我将向我的同事推荐交叉参考  LTM4643。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    有哪些要求  

    最接近的是 适用于双路6A 的 TPSM5D1806。 我会建议您使用其他器件、如果您有要求、  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 器件在功能和封装方面是否与 LTM4643兼容、它应在12V 输入电压下工作、输出电压为1.1V、额定电流为15A、还应支持遥感选项、并首选集成式 MOSFET 和电感器。

    额定电流:15A

    输入电压:12V

    输出电压:1.1V

    请推荐我们的部分 asap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPSM8A28和 TPSM8A29是最接近的器件、只能通过1路输入实现15A 电流、是 COT (DCAP3)模块、标称输入电压为12V、仅为模拟模块。 具有 遥感功能。

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们选择 TPSM843B22RDGR-TPS20A 器件 ET 是为了满足20A 要求、但无法在 TI Web 工作台上进行仿真。

    您能提供上面部分的仿真结果吗、完成后我会分享原理图请大家复习一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anadan、  

    这是基于 SIMPLIS 模型、  

    请发送给我们审核  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 查看随附的原理图 TPSM843B22RDGR。请查看并分享您的输入。

    由于我需要检测输出电压、因此这里只存在 GOSNS 引脚。 它如何在没有 VOSNS 引脚的情况下感应 DUT 电源轨? 您能解释一下吗?

    以及如何在布局中路由,如果您有任何与布局相关的文件,请分享。

    此外、我对于此器件(TPS74701DRCT)还有一个疑问 、我们能否将偏置和输入(Vin)电压提供为3.3以获得1.1V 的输出?

    请尽快分享您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini:  

    将输出电压设置电阻分压器从输出电压检测点连接到 GOSNS 引脚、如下所述。

    请增加 COUT。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPSM843B22EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip

    随附的 TPSM843B22EVM 光绘文件

    转到  TPSM843B22产品文件夹、并使用页面底部的 webench 估算 Cout。

    在 R1758和 C2584与 Vout 之间添加一个10 Ω 电阻、以测试控制环路的频率响应。  

    连接到 FB 的电阻器 R1758、R1757和 R1303 设置增益以调节 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini:

    在 Vin = Vbias = 3.3V 且 Vout = 1.1V 的情况下使用 TPS74701会很好。  Vin 和 Vout 在整个负载范围内均满足压降要求(请参阅数据表中的图6-6和6-7以及图6-26至6-31)。

    谢谢。

    斯蒂芬