This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:SYNC 引脚悬空

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346176/lm5146-q1-sync-pins-floating

器件型号:LM5146-Q1

您好! 我将在噪声很大的环境中使用这个降压转换器。 但是、我不使用同步输入和同步输出、只使用 RT 电阻器。 我可以将这些引脚保持悬空吗? 连接的最佳实践是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandr:

    如果未使用 SYNCOUT、则应保持悬空。 您可以分别在 FPWM 或二极管仿真模式下将 SYNCIN 连接为高电平或低电平。 有关更多详细信息、请参阅 LM5146-Q1数据表中的引脚功能表、并在需要时也参考 EVM。

    此致、

    时间