This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:LM2491C TI 替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941C, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346312/lm2941c-lm2491c-ti-replacement

器件型号:LM2941C
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

您好、TI 团队、

我们目前使用 采用 TO263封装的 LM2941C 1A 低压差可调稳压器、您是否有替代产品或您能否向我们推荐更好的 TI 解决方案?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanessa、

    我们目前没有直接替代产品。   如果您可以使用不同的封装、我们建议使用 www.ti.com/.../TPS7A47。 但是、它不支持负 Vin。

      LM2941C TPS7A47
    输出电流(最大值)(A) 1 1
    输入电压(最大值)(V) 26 36
    输入电压(最小值)(V) -15 3
    输出电压(最大值)(V) 20 34
    输出电压(最小值)(V) 5 1.4
    固定输出选项(V) —— ——
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    67 60
    噪声(uVrms) 38 4
    精度(%) 2.8 2.5
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    500 307
    IQ (典型值)
    (mA)
    10 0.58
    输出电容器类型       非陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    32 33
    工作温度
    范围(C)
    0至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|5)、86 mm2:8.47 x 10.16 (TO-220|5)、86 mm2:8.51 x 10.16 (TO-220|5) 25 mm2:5 x 5 (VQFN|20)
    封装 DDPAK/TO-263|5、TO-220|5、TO-220|5 VQFN|20

    此致、

    Prakash L