This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:电感器晶振

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346130/bq25622-inductor-whine

器件型号:BQ25622

你好

我们在许多应用中使用 BQ25622。

我们注意到的一件事是、由于没有连接电池并且只有一个 vBus 输入、1uH 指示器会随着系统电流需求的变化而发出呜呜声(响铃)。

有没有办法防止这种情况?

我们在这些应用中使用 SRP4020TA-1R0M 电感器。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  典型的 SYS 电流范围是多少?

    我首先建议您尝试设置"PFM_FWD_DIS"位= 1 (REG0x18位4)。

    此致、

    加勒特