请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 你好
我们在许多应用中使用 BQ25622。
我们注意到的一件事是、由于没有连接电池并且只有一个 vBus 输入、1uH 指示器会随着系统电流需求的变化而发出呜呜声(响铃)。
有没有办法防止这种情况?
我们在这些应用中使用 SRP4020TA-1R0M 电感器。
此致
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.