主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、
尊敬的 TI 专家:
我的客户询问了 BQ40Z50-R5的固件。
他们下载并安装了"bq40z50FirmwareBundle-5.03-windows-installer.exe.zip — 4648 K"
他们在其中找到了 bqz 和 srec 文件。
1. bq40z50R5_v5_03_build88.srec 是适用于 BQ40Z50的最新固件吗?
如果没有、请提供最新的固件文件。
2.他们发现某些寄存器不同于 bqstudio 和 BQ40Z50-R5技术参考手册。 请参阅下面的屏幕截图。

bqStudio 的↑寄存器设置

《BQ40Z50-R5技术参考手册》的↑寄存器设置
哪一种方法正确? TI 的 bqStudio? 还是技术参考手册?
3.他们希望使用电池平衡功能。
他们发现 BQ40Z50-R2不提供电池平衡功能、而 BQ40Z50-R5可以提供此功能。
那么、可以将 BQ40Z50-R5用于电池平衡功能吗?
4.在哪里可以找到关于在特定电池状况下进入电池平衡模式的文档?
此致、
蔡斯