This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:监测锂亚硫酰氯化物化学电池封装

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345788/bq35100-gauging-lithium-thionyl-chloride-chemistry-battery-package

器件型号:BQ35100

您好!

     我正在使用 Bq35100来测量并联了12节电池的电池组。 通过测量电池的化学成分、 锂亚硫酰氯 。 每个电池的容量为17Ah。 这使得总容量204Ah、whcih 可以被存储在一个4字节的变量中。 但测量仪表显示、设计容量最多可以为2字节。 那么、什么值可以作为电池设计容量?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    根据规格表、建议 BQ35100使用的最大容量为32Ah。 这也是 Design Capacity 为2字节值的原因。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。

    我使用的是不可充电电池、建议使用 Bq35100进行电量监测。有没有办法可以测量电池组的剩余电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arun、

    我们的团队尚未使用容量大于32Ah 的电池组对 BQ35100进行测试。 因此、我不能保证您会得到很好的结果。 我建议为该电量监测计获取 EVM 并进行一些初步测试。

    此致、

    尼克·理查兹