This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:有关 BQ79616和 BQ79600的一些问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346386/bq79616-some-question-about-bq79616-and-bq79600

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、我正在尝试使用2个 BQ79612和 BQ79600来设计电池管理系统。 但是、我在某些器件上卡住。

1)如果电池1的负极端子通过 RC 滤波器连接到 AVSS、则电池13的负极端子或更确切地说是电池12的正极端子也应通过 RC 滤波器连接到 AVSS。 在这种情况下、正如您在图中看到的、VC 11和 CB 11是否应该连接到 AVSS? 或者第二个 BQ79616的接地端应该是什么?

2)数据表中以两种不同的方式显示了用于12节电池的 BQ79616的 VC13、CB13等连接。 我应该选择哪种方式?

     

3) 3)"当将第2个 BQ79616的 COMHP/N 连接到第1个 BQ79616的 COMLP/N 时、应该如何进行接地? 属于第2个 BQ 的部件的电容器应该连接到它们自己的集成接地端还是第1个 BQ 的接地端?'

 

4)我是否可以在同一 PCB 上同时使用 BQ79616和 BQ79600?

如果可以的话。  是否可以只使用下图所示的电容器来连接 BQ79600和第一个 BQ79616之间的 COM? (是否需要使用变压器?)

 

5) 5)如果我们不使用 BQ79616的 GPIO 引脚、我可以让它们保持未连接(NC)状态吗? 还是需要使用10千欧的电阻器将它们连接到 AVSS?

6) 6)是否必须按照数据表中所示从外部为 BQ79600的 VIO 引脚供电? 我无法通过 Arduino 的5V 引脚或 USB2ANY 的3.3V 引脚为其供电?

7) 7)我想使用 UART 协议与 BQ79600进行通信、可以是与 Arduino Mega 或 USB2ANY 进行通信。 我按如下所示进行连接。 您能告诉我连接是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8)如果我将 DS18B20温度传感器的接地端连接到 BQ79616的高压接地端,它会爆炸吗? 或者它是否会工作、因为传感器的 VDD 和接地之间的电压为5V。