请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844 您好、
客户将 UC2844用于反激式(220VAC/340V-810Vdc 输入至24Vdc 输出、1A~4A 输出、86kHz Fsw)用例、但满足了热问题。 当20℃ 周围的环境温度发生变化时、UC2844将达到 Δ~90℃、并具有如下热风险、如 SCH 和部分 PCB:
您能帮忙提供一些关于这方面的评论和建议吗? 谢谢!
乔伊斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查找 Vcc 引脚上的电流大小。 该电流 x Vcc 电压是导致温度升高的器件内部功率。 一个可能的原因是其输出驱动的 MOSFET 栅极电荷过大-如果是这样、您需要使用外部 MOSFET 驱动器或改为使用栅极电荷较小的 MOSFET。
因此、您需要检查输出引脚峰值和平均电流、并且需要减小该电流。
此外、还检查 COMP 引脚和 Vref 引脚电流。
必须降低 VCC 引脚电压和电流、以使 IC 温度降低。