主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1
您好!
我正在阅读数据表中关于 TVS 选择的第11.2章和11.3章。 我对它有一些问题。
Q1:我们是否应该考虑正 TVS 钳位电压低于最大额定电压 A 至 GND (70V)? 11.3章中推荐的 TVS 似乎不符合要求?
Q2:您能告诉我什么是 跨接启动电压?是否有任何标准?
Q3:为什么 抑制的负载突降电压是一个限制? 如果我想保护器 件的最大额定电压40V 落后于 LM7480-Q1、击穿电压高于35V 的 TVS 可能不是一个好选择。
问题4:在第10.3章中、是否使用 TVS D3保护 D4? 对于 200V 未抑制负载突降保护应用、由于仍然需要外部 TVS、与选择合适的 TVS 将电压钳制在最大额定电压以下相比、有什么好处?