This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:SW 无法与外部同步

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344676/tps61178-sw-could-not-sync-with-the-external-c

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TIDA-010057

尊敬的 BU:

您可以检查  TPS61178是否无法通过 FPGA 输入500kHz 实现 SYNC。 客户测试 SW PIN 和 FREQ PIN。

黄色波形为 CLK、FREQ 引脚为500kHz。

蓝色波形 为 FREQ 引脚仅为800K~1MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    外部 SYNC 频率应在设置频率的+-20%范围内、以确保成功同步。

    请将设置频率更改为合适的范围并进行尝试。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:  

    感谢您的回复。 您是指 同步频率应高于或低于设置吗? 不等于设定频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    可以选择较高或较低。

    通常、它不太可能与频率完全相等。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61178的电路设计基于 TIDA-010057中的设计

    器件引脚1连接到360K 电阻器

    同步 CLK 信号(500kHz、3.3V、50%占空比)是从 C243位置输入的、但在测量器件的 SW 引脚(引脚7)时、发现器件的工作波形频率为大约340-390kHz 的抖动。

    黄色波形为 SW 引脚。

    蓝色波形为 CLK、FREQ 引脚 为500kHz。  

    1、尝试断开 C243、器件开关频率可测量为大约495KHz

    黄色波形为 SW 引脚。

    2、恢复 C243、断开 R139位置电阻、器件开关频率大于900KHz、无法同步到输入500kHz

    C243更改为直接连接、D17和 R139被移除-此状态已经过测试、也无法将 TPS61178器件的工作频率同步到500kHz
    FPGA 输出的500kHz 同步时钟可以在 C243位置的输入侧进行测量、但61178器件从未能够同步到此频率。

    TPS61178是否不支持外部同步、只能由 IC 自动执行 PFM?
    TPS611781是否可以支持外部同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    1.当器件进入 PFM 模式时会降低开关频率。

      在重负载下工作时、频率始终为设置值、

    当负载较轻时、降低的 频率将超出外部频率的+-20%、并且无法同步。

    2.让我困惑的是、当您移除 C243时、频率看起来为500kHz。

    是否在重 负载条件下进行了测试?

    3.建议使用 TPS611781来执行此类同步。

    TPS611781是强制 PWM 模式、开关频率将 始终处于范围内。

    您可以申请一些样片、也可以发送一些给您。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 保持同步频率500kHz 输入、引脚1保持360K 与接地端、尽量增加负载、但 TPS61178的 SW 波形频率不变、仍保持340-390KHz 的变化

    2.移除 C243、TPS61178 pin1接头的360k 电阻、相应的工作频率接近500kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在对 设计团队进行测试和询问后、

    发现 TPS61178无法执行 SYNC 功能。

    该函数仅适用于 TPS611781。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    费格斯