This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:24V 到3.3 &放大器;5V 布局审核

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345432/tps62933o-24v-to-3-3-5v-layout-review

器件型号:TPS62933O
主题中讨论的其他器件:TPS62933

大家好、我想了解一下有关设计的一些信息、这些设计采用24V 电压轨以及可提供3.3V 和5V 电压的1117 LDO 和电源定序。

4层堆叠

  1. 信号
  2. 电源(3.3V)
  3. 接地
  4. 信号

  • 有没有关于在何处放置 LDO 的提示? 关闭或远离开关? 目前只将3.3V LDO 放在相当接近的位置。

  • 两个开关之间的间距是否合适? 有什么技巧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    我们正在度假,回应将会晚,稍后回来。  谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    "对我来说,这是一个很好的选择。"  对于 LDO 放置、建议将 LDO 放置在靠近 +3.3V 输出下游的位置、并请放置 C100和 C101、以便 C100/1的负极端子与 TPS62933的 Cin 的负极端子分离、以防通过电容器耦合一些噪声。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的,谢谢!