This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377:具有直通模式的器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61377, LM5152-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344465/tps61377-devices-with-pass-through-mode

器件型号:TPS61377
主题中讨论的其他器件: LM5152-Q1

尊敬的支持团队:

我想将14.4V 锂离子磷酸铁电池的电压升压到19V。
TPS61377是可选的、但如果它也具有直通模式、那会很好。
是否有此类器件?
您是否仅具有 LM5152-Q1等外部 FET 器件?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dice-K:

    目前、我们没有具有直通功能的升压转换器。

    对于 升压控制器、我们拥有具有 直通功能的器件。 您能否提供更详细的要求、例如输入电压范围、最大输出电压、输出电流范围以及任何其他所需的功能? 利用这些信息、我们可以缩小器件选择范围。

    如果可用、您能否告诉我详细的应用? 何时将进行大规模生产?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:
    感谢您的答复。

    我以私人信息的形式向您发送了信息、因此请检查一下。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dice-K:

    谢谢你。 请在这里查看我的评论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    我通过私人消息向您发送了该信息。
    如果您有关于好器件的任何信息、请告诉我。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dice-K:

    目前、我们没有可用的具有直通功能的升压转换器(集成式低侧 FET 和/或高侧 FET)。

    我会和 FAE 确认是否可以共享未发布器件的信息。

    对于 升压控制器、我们提供具有 直通功能的器件。 例如器件 LM5152和 LM5123。 我建议您打开一个具有您详细要求的新 E2E 主题以及目标器件 LM5152和 LM5123。 然后将 E2E 分配给我负责升压控制器的同事。 所以你可能会得到更好的建议。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致