This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:最小工作频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344871/ucc28950-min-operating-freq

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951、UCC2895

尊敬的团队:

我的客户想使用 UCC28950等全桥相移控制器、但他想以低开关频率(fsw)运行此控制器。

在 UCC28950建议运行条件表6.3第5页中、我们指定最小 fsw 为50kHz。

1.这种限制的原因是什么?

2.如果客户选择以较低的频率工作(假设为10kHz)、那么需要权衡哪些方面

3.我们是否有一个不同的控制器没有这个限制?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看数据表后、我不会在额定范围之外使用该器件。

    根据数据表中的图35、最小开关频率为50kHz。

    2. 不确定为什么客户会想设计10kHz 的基于 ZVS 的拓扑。  通常、设计人员选择此拓扑在更高的开关电压下进行设计、因为没有主要的开关损耗。  这让设计人员可以缩小磁体尺寸、并减小磁性 DCR、而这也可以减少传导损耗。  您能告诉我、客户希望为实现这些低开关频率而设计什么吗?  

    3. 我查看了 UCC2895和 UCC28951数据表、发现最小开关频率也约为50kHz。  因此 TI 不销售可在10kHz 下工作的 PSFB 控制器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速响应。

    客户想要检查是否有可能利用当前项目中使用的现有磁性元件、这些元件专为低频而构建。

    这不是典型的"新设计"项目。

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    如果客户决定使用 PSFB 实现高频、则可以减小磁体尺寸和损耗、如前所述。

    在10kHz 下、我并不认为基于 ZVS 的拓扑比现在的效率有很大提高。

    如果您了解客户的输入和输出电源要求、您或许能够在 TI 参考设计库中找到更好的解决方案。 以下链接将带您进入库。  您只需输入设计的电源要求并进行搜索即可。  如果 TI 有任何满足需求的参考设计、它将显示出来。  这些设计具有原理图、BOM 和测试结果。  他们可以使用其中一种设计、而无需设计新的磁性元件。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是客户想要检查的内容。

    谢谢 Mike。