This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:在标准应用中寻找用于计算 LM3409的电子表格

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346223/lm3409hv-looking-for-spreadsheet-to-calculate-lm3409-in-standard-application

器件型号:LM3409HV

您好!

我正在寻找一个表格来计算48V 输入电压时的 LM3409HV。

我有包含两个关断计时器的电子表格、但如果只使用具有一个关断计时器和可选分流 FET 调光的标准电路、似乎给出了错误的结果。

有其他工具吗?

此致

M·赫曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  

    不知道您是否可以向我分享您 正在使用的原理图和电子表格来了解发生了什么情况?  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、  

    根据我的了解、您输入的 Vo 为37.68、Vin 为40、为了实现这一点、效率应高于37、68/40 = 94.2%。(这可能是可能的) 不过、您假设效率为88%、低于94.2%。  因此、得到(1- Vo/(Vin* Eff))< 0且得到负电阻值。   

    效率过低或输入电压过于接近输出电压、则需要增加输入电压。   

    您可以简单地使用 equ16进行 Roff2计算。  

    此致、  

    XG